This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:关于 BAL/COMP1引脚与输出引脚之间连接的电容。

Guru**** 2813825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214207/lm318-regarding-the-capacitor-connected-between-the-bal-comp1-pin-and-the-output-pin

主题:LM318中讨论的其他器件

您好、专家!

过去、我们公司在制造的电路板上有一个使用 LM318的反向放大器电路。

1号引脚(BAL/CR1)和输出引脚之间连接了一个10pF 电容器、但设计这款电路板的工程师已经离开公司、我不了解设计的目的。

数据表中的图41具有类似的图、但我们的电路板没有5kΩ Ω 电阻器。
(顺便说一下、请告诉我图41中电路的用途是什么。)

如果您能猜到设计意图、请告诉我。

此致。

Nobita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobita:

    查看有关此电容的旧数据表中提到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kai

    感谢您的答复。

    我们的电路与您展示的图表略有不同。
    该电路在引脚1和引脚6 (而不是引脚8)之间仅放置了一个10pF 电容器。 在这种情况下、改善稳定时间是否有任何效果?

    此致。

    Nobita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nobita:

    BAL/COMP1节点相对于输出反相。 电容器用于降低增益带宽积。   

    您的设计中的 LM318级原理图是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron

    感谢您的答复。

    我们的电路由使用 LM318的两级反相放大器电路组成。

    在第一级和第二级、运算放大器的1引脚和6引脚之间连接一个10pF 电容器。

    这是您期望的答案吗?


    此致。

    Nobita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobita:

    能否展示一下 LM318电路原理图?