Other Parts Discussed in Thread: OPA810
大家好、
我正在使用 OPA810设计电压跟随器电路。
数据表中有两个适用于输入偏置电流的图。 图7-53和图7-54。
我相信图 7-53输入偏置电流与输入共模电压间的关系施加到电压跟随器、我是否正确?
此外、在差分输入的情况下、您能否告诉我输入偏置电流为什么会增加这么多?
此致、
汤姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Liu、
你是对的。 输入偏置电流与输入共模电压的图7-53适用于单位增益跟随器电路。 该图显示了偏置电流随放大器输入共模电压变化的非常小(以及 pA 范围)变化、这是使用 FET 输入放大器的主要优势。
对于差分输入电压的情况、通常应在闭环中使用放大器、从而确保稳态条件下的差分输入电压为零(如前所述为虚拟接地)。 它仅用于瞬态条件下、例如列出一些可能性-
在放大器输入端切换的多路复用器
2.由于输出负载瞬态而导致输出电压突然变化
3、瞬态阶跃输入信号是放大器的输出由于有限的转换率而滞后,导致瞬时差分输入电压直至达到稳定状态
4.在开环中使用放大器作为比较器(通常不推荐在不提供输入保护的器件中使用)
对于上述情况、放大器的输入端上会出现差分电压、并且 OPA810在其两个输入之间具有钳位电路、可承受高达+/-7V 的差分电压)、无需串联限流电阻即可防止任何不可逆的损坏。 与双极放大器不同、OPA810的输入端没有背靠背二极管。 这使得 OPA810支持多路复用器。 正是该输入钳位电路显示了当 Vin、diff >+/-1.5V 时输入偏置电流的增加、如图54所示、但可以防止放大器输入晶体管受到任何损坏。
谢谢。
Bharat Agrawal