This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:输入偏置电流

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215080/opa810-input-bias-current

器件型号:OPA810

大家好、

我正在使用 OPA810设计电压跟随器电路。
数据表中有两个适用于输入偏置电流的图。 图7-53和图7-54。
我相信图 7-53输入偏置电流与输入共模电压间的关系施加到电压跟随器、我是否正确?

此外、在差分输入的情况下、您能否告诉我输入偏置电流为什么会增加这么多?


此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、7-53是在0V 差分输入电压下测量的

    对于较大的差分输入电压、会产生电流、因为两个输入之间存在二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    你是对的。 输入偏置电流与输入共模电压的图7-53适用于单位增益跟随器电路。 该图显示了偏置电流随放大器输入共模电压变化的非常小(以及 pA 范围)变化、这是使用 FET 输入放大器的主要优势。

    对于差分输入电压的情况、通常应在闭环中使用放大器、从而确保稳态条件下的差分输入电压为零(如前所述为虚拟接地)。 它仅用于瞬态条件下、例如列出一些可能性-

    在放大器输入端切换的多路复用器

    2.由于输出负载瞬态而导致输出电压突然变化

    3、瞬态阶跃输入信号是放大器的输出由于有限的转换率而滞后,导致瞬时差分输入电压直至达到稳定状态

    4.在开环中使用放大器作为比较器(通常不推荐在不提供输入保护的器件中使用)

    对于上述情况、放大器的输入端上会出现差分电压、并且 OPA810在其两个输入之间具有钳位电路、可承受高达+/-7V 的差分电压)、无需串联限流电阻即可防止任何不可逆的损坏。 与双极放大器不同、OPA810的输入端没有背靠背二极管。 这使得 OPA810支持多路复用器。 正是该输入钳位电路显示了当 Vin、diff >+/-1.5V 时输入偏置电流的增加、如图54所示、但可以防止放大器输入晶体管受到任何损坏。

    谢谢。

    Bharat Agrawal