Other Parts Discussed in Thread: AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC1311
您好、专家!
向 CX 寻求有关此查询的帮助:
我通过一个外部电压电源、即交流电源、为 VINP 引脚提供2V 电压。 我正在使用您的公式来计算电阻值、即 VTP1 = 230V、VINP = 2V 时、R1+R2+R3 = 1.14M Ω。
![]()
我尝试使用两个不同的值、即 R1+R2+R3 = 1.142M 欧姆和 R1+R2+R3 = 1.153M 欧姆。 当我通过示波器测量模拟输入电压时、当 R1+R2+R3 = 1.142M Ω 时、我观察到5V @ VINP 引脚、当 R1+R2+R3 = 1.153M Ω 时、观察到4V @ VINP 引脚。
我已将示波器电压探头连接 到 J1.1、并将示波器电压探头连接到 J1.2。 请查看随附的波形文字文档。
此致、
阿奇·A·阿奇