This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:电压@ VINP 引脚超出计算值。

Guru**** 2789995 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214066/amc1311evm-voltage-vinp-pin-is-more-than-calculated

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好、专家!

向 CX 寻求有关此查询的帮助:

我通过一个外部电压电源、即交流电源、为 VINP 引脚提供2V 电压。 我正在使用您的公式来计算电阻值、即 VTP1 = 230V、VINP = 2V 时、R1+R2+R3 = 1.14M Ω。

我尝试使用两个不同的值、即 R1+R2+R3 = 1.142M 欧姆和 R1+R2+R3 = 1.153M 欧姆。 当我通过示波器测量模拟输入电压时、当 R1+R2+R3 = 1.142M Ω 时、我观察到5V @ VINP 引脚、当 R1+R2+R3 = 1.153M Ω 时、观察到4V @ VINP 引脚。

我已将示波器电压探头连接 到 J1.1、并将示波器电压探头连接到 J1.2。 请查看随附的波形文字文档。

此致、
阿奇·A·阿奇

e2e.ti.com/.../AMC1311EVM-problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    您能否说明所附文档中的痕迹?  黄色和蓝色迹线(CH1和2)分别是什么?  它们是 AMC1311的输出吗?  根据用户指南中的公式、R1、R2和 R3应是380k Ω。  需要强调的一点是、AMC1311没有双极输入电压范围、其额定电压仅为0-2V。  如果不首先对信号进行电平转换或将其转换为直流电压、就不能在输入端放置"交流"。  我怀疑这是 CH3上信号失真(AMC1311正在削波)的原因、但我不能在不看到实际连接情况下说明此刻出现奇数电压电平的原因。  J1.2是基准输入(即接地)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom。

    蓝色和黄色图形是输出、即 VOUTP 和 VOUTN。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否保持输入高于接地水平?  当 Vin 保持在0到2V 之间时、您看到了什么结果?