Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B, LM2903-N
主题中讨论的其他器件:、 LM2903-N
团队成员:
1.对于采用 MPN TL331KDBVR 的 TI 器件、我们遇到了100%的 ICT 测试 失败、所有故障材料器件标识都是 TIKG、在执行材料交换验证后、故障症状伴随着 TI 器件。 我们更换了旧的设备标识 T1K8 并重新测试,故障症状已经解决,我们想知道 TIKG 和 T1K8之间的任何差异 ? 任何 PCN?
2.TIKG(器件标识)
如下图所示、客户也可以通过将 R1从10K 替换为47k 来解决问题、
我想知道更改 R1会影响 TL331KDBVR 的哪个参数。
参数如下:μ A
C1:100uF C2:100nF C3:100nF C4:10nF C5:10nF
R1:10K R2:10R R3:1M R4: 10K R5:100K R6:31K
Z1和 Z2是3.3V 稳压器
T1KG 与 T1K8芯片之间的输出电容、输出阻抗和驱动电流差异(测量值)