This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331KDBVR TIKG 与 T1K8

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B, LM2903-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213110/tl331-tl331kdbvr-tikg-vs-t1k8

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:LM2903-N

团队成员:

1.对于采用 MPN TL331KDBVR 的 TI 器件、我们遇到了100%的 ICT 测试 失败、所有故障材料器件标识都是 TIKG、在执行材料交换验证后、故障症状伴随着 TI 器件。 我们更换了旧的设备标识 T1K8 并重新测试,故障症状已经解决,我们想知道 TIKG 和 T1K8之间的任何差异 ? 任何 PCN?  

2.TIKG(器件标识)

如下图所示、客户也可以通过将 R1从10K 替换为47k 来解决问题、

我想知道更改 R1会影响 TL331KDBVR 的哪个参数。

参数如下:μ A

C1:100uF    C2:100nF  C3:100nF  C4:10nF C5:10nF

 R1:10K   R2:10R   R3:1M   R4: 10K R5:100K  R6:31K

Z1和 Z2是3.3V 稳压器

 T1KG 与 T1K8芯片之间的输出电容、输出阻抗和驱动电流差异(测量值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发帖。 是的、TL331系列正在接受 PCN、因此 订购 TL331时、您可能会混合收到新旧芯片。 此新芯片与 "TL331B"器件是同一芯片。 请参阅此处的文档: 产品变更通知(PDF) 。 要了解哪一个是旧刀头、哪一个是新刀头、您可以查看包装盒标签上的组装地点代码"CCO"字段。 如果它说"美国",它是旧的死。 如果显示"CHN"、则表示这是新的"B"裸片。  TL331和 TL331B 之间的主要差异可在数据表的首页找到。 新芯片的偏置电流要低得多、这会影响电阻器网络。 似乎超出了输入共模范围。 您能展示每个通过和失败情况的输入和输出波形以及电源吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     已:Δ I 裸片 是 "TL331B"器件

     2、 似乎超出了输入共模范围

     回复:根据电路图、V -和 V+之间的最大电压为3.6V、电源电压为15-3.3=11.7V、最大输入共模电压为11.7-1.5=10.2V。 它不应超过允许的最大共模电压

     这是如何解释共模电压范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是否会是一个振荡器? 您是否确定原理图绘制正确并且给定的元件值正确?

    R6和 R6在正输入端产生3.55V 的电压。 要允许 TL331的输出切换、输出电压必须能够超过3.55V。 因此、"Z2"不能是3.3V 齐纳二极管。 如果电路仍然工作、则只是因为"Z2"显示了制造容差。

    请记住、3.3V 齐纳二极管是高度非理想的器件(与等6.8V 齐纳二极管相比)、在电流与电压关系曲线中仅显示了一个非常软的拐点。 根本没有突变、并且特定的流量电流引起的电压下降会随着二极管和温度的变化而急剧变化。

    为了使"Z1"上的压降更不受 TL331和电路(R1!)电源电流变化的影响、您可以考虑从"Z1"的阳极添加一个模拟负载到信号接地、并由此强制一个更恒定的电流流流过"Z1"。 另一个改进可以通过断开"Z1"和"Z2"之间的连接来实现。 现在、它们通过 R1耦合。 您应该考虑"Z2"的齐纳电压和/或 TL331的设置阈值电压。

    如果这确实是一个振荡器、那么您还应提供磁滞、如 LM2903-N 数据表的图17所示。

    因此、因为您的电路并不理想、即使是微小的变化也会使电路停止正常工作。 这不是 TL331的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    电路的实际功能是什么? 您想要实现什么目标?

    同样、Kai 说过、齐纳二极管应该有最小的电流来保持稳压。 每次输出变为低电平时、齐纳二极管上的负载都会发生变化。 这将导致电源电压波动。 100nF 电容可能不足以使电源保持足够稳定以正常运行。

    此外、新型"B"裸片的电源电流确实减少了大约200uA、因此齐纳二极管的预负载更少。

    直接使用15V 电源为比较器供电...这将为您提供更大的输入范围。

    您是否正在尝试使用齐纳二极管限制输出摆幅?