This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074运算放大器异常行为

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TL074, TL074H, TL084, TLV9004, TLV9054, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212348/tl074-tl074-op-amp-strange-behaviour

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件:、 TL084、 TLV9004、 TLV9054、TLV9064、 TLV9002

有一个工作电路、我使用的是 MCP6044。 我碰巧在电路中测试了 TL074、并出现错误。 我对规格感到惊讶、并且作为一款运算放大器、输出完全是意外的。

为了进一步探测、我在 LTspice 中制作了电路原理图、首先使用通用运算放大器、然后使用 TL074子电路。 通用运算放大器结果非常接近使用 mcp6044获得的值。 使用 TL074.sub 进行仿真的结果与我在电路中运行器件 TL074时获得的结果大致相同。

我正在附加这两个图像。 是什么。 对于 TL074、为什么 inv 和 inv 输入的值彼此不接近? 借助通用运算放大器、每个输入、inv 输入的值都非常接近。

TL074似乎需要一些特殊连接。 这里有人能指出吗?

提前感谢、

Parameshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 TL074、而不是 TL074H (!)、则请记住此 OPAMP 需要的最低电源电压为10V、并且输入电压必须与电源轨保持4V 的距离。 请参阅 TL084数据表的第6.6节。 TL074不是轨到轨运算放大器。

    (很遗憾、TI 修改了 TL074的数据表、完全毁了"建议运行条件"。 在老版本中,它是如此的漂亮和清晰,现在它是完全混乱。 TL084和 TL074如果不完全相同、也几乎相同。 但它们与完全不同的芯片 H 版本大不相同。 我不明白为什么他们把 H 版本和旧标准版本放在同一个数据表中。 这将不可避免地导致混淆,并且已经...)

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parameshwar、  

    考虑到 Kai 的评论并且电源电压很低(5V)、我建议尝试代替轨到轨放大器、请重复使用 TLV9004。 根据您设计的输入信号的频率、您可能需要更高的带宽替代方案、在这种情况下、我建议使用 TLV9054或 TLV9064。  

    请告知我们替换的结果。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法立即使用您建议的任何放大器进行测试、因为它们需要导入。 但使用 TI 的 SPICE 模型进行测试、结果就是我使用 mcp6004得到的结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指出。

    我的电路无法应用-5V。 但是、将仿真电源更改为+5V -(-) 5V 对最终输出没有太大差异。 即使在我的附加方案中有负面反馈、输入也会出现问题。 但是、如果我用轨到轨(对于 ex.TLV9002 spice 模型)代替、则两个输入开始收敛、输出等于我使用 mcp6004得到的输出。 NON_RAIL-RAIL 至轨 运算放大器的使用方式似乎存在根本差异。

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否牢记、TL074的输入电压必须与电源轨保持4V 的距离? 因此、在+/-5V 电源电压下、输入电压不得超过+/-1V。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、但我似乎犯了其他一些错误。

    我刚刚重新测试。 请参阅新附件。 使用+5 -(-)5电源后,在仿真中至少,即使现在输入电压为2.5V,也能获得良好的响应。 (在我的模拟中、这是今天上午0.1V)。 我明天将在我的电路板上进行测试。

    最佳 Rgds、PB.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCB 上进行了测试。 如果为+5V、-5V 电源供电、则 TL074可以在输入端使用2.5V 电压时正常工作(上传的图像中为 ninv1)。

    感谢您指出正确的方向。