This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:BUF634A TINA 中的电流噪声与数据表不一致

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212230/buf634a-buf634a-current-noise-in-tina-is-inconsistent-with-data-sheet

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我将在 Tina 中对 BUF634A 进行简单的仿真、看看噪声。  为了测量电流噪声、我在输入端放置一个1 m Ω 电阻器、然后测量输出噪声。

仿真输出噪声、我得到

在10kHz 时、输出噪声为3uV/rtHz、因此输入噪声为3uV/1兆欧= 3pA/rtHz。  数据表显示电流噪声为1pA/rtHz、比该噪声低10dB。  有什么想法吗?  我倾向于相信模型之前的数据表、但我在工作台上的应用电路上的一些测量表明噪声高于预期、那么模型也许是正确的吧?

需要说明的是、BUF634A 具有带宽控制引脚、在 TINA 模型中无法访问该引脚。  我认为该模型是根据频率响应和电压噪声测量值配置为宽带模式的。  但如果我错了、并且模型配置为低带宽模式、电流噪声应该为0.3pA/rtHz、甚至低于宽带模式。

谢谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我可以复制您的输入参考电流噪声仿真;我可以确认该模型设置为宽带模式、因为可以通过对仿真信号和参数设置带宽上限来仿真低带宽模式。

    如果您有可以轻松共享的测量值、我还可以检查这些数据值。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    通过双击 TINA-TI 仿真中的 OPAMP 符号、您可以轻松看到在 Spice 模型中建模的和不建模的内容。 结果表明、仅对"输入噪声电压密度"建模、而对"输入噪声电流密度"未建模:

    当您比较数据表的图7-9和7-10时、您会注意到(对于高于1kHz 的频率) 在低带宽模式下、源阻抗低于8nV/0.3pA = 27k Ω 时、输入噪声电压主导输入噪声电流;在高带宽模式下、源阻抗低于3nV/0.9pA = 3.3k Ω 时、输入噪声电压主导输入噪声电流。 由于在大多数应用中、BUF634A 的源阻抗(路)要比这些更小、因此 BUF634A 的输入噪声电流密度通常起着次要的作用。 这可能是未在 BUF364A 的 Spice 模型中对输入噪声电流密度建模的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Terry、我由于某种原因已经有了这个文件、较高 Iq 的新模型在输入电流噪声方面看起来很完美。此外、我查看了您的文件、 由于输入寄生电容 C、1m Ω 源会限制噪声响应、这就是它快速滚降的原因

    这是数据表图、是平带0.9pA 左右、  

    此测试文件  

    e2e.ti.com/.../BUF634A-current-noise-test-including-2000-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Terry、我由于某种原因已经有了这个文件、较高 Iq 的新模型在输入电流噪声方面看起来很完美。此外、我查看了您的文件、 由于输入寄生电容 C、1m Ω 源会限制噪声响应、这就是它快速滚降的原因

    这是数据表图、是平带0.9pA 左右、  

    此测试文件  

    e2e.ti.com/.../BUF634A-current-noise-test-including-2000-model.TSC

    然后隔离电压噪声、BUF634A 的新型号看起来非常好、旧型号不是很好、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢你的帮助。  如果您看一下我之前的帖子、会发现原理图和噪声数据显示了我要讨论的问题。  仅供参考、我认为该模型默认为宽带模式。  在测量输出电压噪声时(通过将放大器输入端的电阻设置为零)、电压噪声曲线对应于宽带宽模式的数据表值(图7-9、红色波形)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的帮助。  您是否可以重新上传 包括2000 model.tsc 的 BUF634A 电流噪声测试文件?  当我尝试打开它时、TI Tina 显示错误。  我不知道文件是否已损坏,或者问题是否在我的最后

    我不想浪费你的时间在新手问题上,但你在哪里找到更新的 BUF634A 模型?  我尝试从 BUF634A 页面下载文件 SBOMAY2B.TSC ,但当我打开它并进入宏时,我看到:

    * BUF634A -修订版 A
    *创建者 Sean Cashin; 202020-02-12.

    它看起来像是修订版 A 文件、即使网页将其描述为修订版 B

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我已经作为 V7文件附加了、这里是 V9版本(我使用 V11、但该库不是必需的最新版本、只是具有业界通用的库)

    e2e.ti.com/.../6685.BUF634A-current-noise-test-including-2000-model.TSC

    如果我下载它、  

    打开宏、可以看到这个、2020年由 Sean Cashin 担任

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael