主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我将在 Tina 中对 BUF634A 进行简单的仿真、看看噪声。 为了测量电流噪声、我在输入端放置一个1 m Ω 电阻器、然后测量输出噪声。 
仿真输出噪声、我得到

在10kHz 时、输出噪声为3uV/rtHz、因此输入噪声为3uV/1兆欧= 3pA/rtHz。 数据表显示电流噪声为1pA/rtHz、比该噪声低10dB。 有什么想法吗? 我倾向于相信模型之前的数据表、但我在工作台上的应用电路上的一些测量表明噪声高于预期、那么模型也许是正确的吧?
需要说明的是、BUF634A 具有带宽控制引脚、在 TINA 模型中无法访问该引脚。 我认为该模型是根据频率响应和电压噪声测量值配置为宽带模式的。 但如果我错了、并且模型配置为低带宽模式、电流噪声应该为0.3pA/rtHz、甚至低于宽带模式。
谢谢。
Terry