This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:FDA 块的用途

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213606/ina851-purpose-of-fda-block

器件型号:INA851

大家好、

您能在下面查询一下吗?

查看 INA851方框图、您能否说明 FDA 输出级的用途是什么?

我知道在单端 INA 中实现 CMRR 需要差分放大器输出、但对于差分输出、通过 FDA 运行增益/缓冲级的输出以获得单位增益会获得什么增益? 对于衰减(接通1.25k 电阻器)、我了解对 FDA 的需求。 在我看来、对于单位增益、FDA 只会向输出添加噪声。 是这样吗?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    INA851本质上是一款具有全差分输出的仪表放大器;可提供高阻抗输入、以在宽共模电压范围内测量差分信号、提供高 CMRR、同时驱动全差分输入 ADC。   

    输出 FDA 级允许驱动全差分 ADC、同时保持输出共模电压固定。 许多全差分 ADC 需要固定共模电压或需要共模电压以电源的中间值为中心。 FDA 输出级提供 VOCM 引脚、该引脚设置输出共模电压、无论输入共模电压如何。  此外、在驱动非缓冲 SAR 或 Δ-Σ ADC 时、FDA 级可提供良好的驱动能力、确保 ADC 采样保持的稳定、从而提供良好的 SNR 和 THD 性能(高分辨率非缓冲 SAR 高达1MSPS)。  在许多情况下、 ADC 的工作电源电压低于仪表放大器电源。  输出级提供集成的钳位功能、可限制器件输出电压、防止在过驱动时损坏 ADC。  

    正如您提到的、仪表放大器-通常也适用于单端输出仪表放大器-在增益配置中使用时可提供最佳的噪声性能、其中输出级的噪声贡献不太显著在这方面、INA851类似于传统的仪表放大器。 在许多情况下、宽带噪声可以由 Δ-Σ ADC 的数字滤波器进行滤波、从而获得高分辨率结果。  在 SAR ADC 上、可以通过在 FDA 反馈上施加电容器来限制总体宽带噪声、对电路带宽进行折衷-通过 FDA_IN–和 FDA_IN+引脚提供对 FDA 输出级反相和同相输入的访问。 数据表中显示了驱动高分辨率精密 ADC 时的性能示例、其中 INA851可提供精度和噪声非常高的紧凑型前端解决方案。

    此致、

    路易斯