大家好、
您能在下面查询一下吗?
查看 INA851方框图、您能否说明 FDA 输出级的用途是什么?
我知道在单端 INA 中实现 CMRR 需要差分放大器输出、但对于差分输出、通过 FDA 运行增益/缓冲级的输出以获得单位增益会获得什么增益? 对于衰减(接通1.25k 电阻器)、我了解对 FDA 的需求。 在我看来、对于单位增益、FDA 只会向输出添加噪声。 是这样吗?
谢谢你。
此致、
Marvin 酒店
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能在下面查询一下吗?
查看 INA851方框图、您能否说明 FDA 输出级的用途是什么?
我知道在单端 INA 中实现 CMRR 需要差分放大器输出、但对于差分输出、通过 FDA 运行增益/缓冲级的输出以获得单位增益会获得什么增益? 对于衰减(接通1.25k 电阻器)、我了解对 FDA 的需求。 在我看来、对于单位增益、FDA 只会向输出添加噪声。 是这样吗?
谢谢你。
此致、
Marvin 酒店
尊敬的 Marvin:
INA851本质上是一款具有全差分输出的仪表放大器;可提供高阻抗输入、以在宽共模电压范围内测量差分信号、提供高 CMRR、同时驱动全差分输入 ADC。
输出 FDA 级允许驱动全差分 ADC、同时保持输出共模电压固定。 许多全差分 ADC 需要固定共模电压或需要共模电压以电源的中间值为中心。 FDA 输出级提供 VOCM 引脚、该引脚设置输出共模电压、无论输入共模电压如何。 此外、在驱动非缓冲 SAR 或 Δ-Σ ADC 时、FDA 级可提供良好的驱动能力、确保 ADC 采样保持的稳定、从而提供良好的 SNR 和 THD 性能(高分辨率非缓冲 SAR 高达1MSPS)。 在许多情况下、 ADC 的工作电源电压低于仪表放大器电源。 输出级提供集成的钳位功能、可限制器件输出电压、防止在过驱动时损坏 ADC。
正如您提到的、仪表放大器-通常也适用于单端输出仪表放大器-在增益配置中使用时可提供最佳的噪声性能、其中输出级的噪声贡献不太显著。 在这方面、INA851类似于传统的仪表放大器。 在许多情况下、宽带噪声可以由 Δ-Σ ADC 的数字滤波器进行滤波、从而获得高分辨率结果。 在 SAR ADC 上、可以通过在 FDA 反馈上施加电容器来限制总体宽带噪声、对电路带宽进行折衷-通过 FDA_IN–和 FDA_IN+引脚提供对 FDA 输出级反相和同相输入的访问。 数据表中显示了驱动高分辨率精密 ADC 时的性能示例、其中 INA851可提供精度和噪声非常高的紧凑型前端解决方案。
此致、
路易斯