This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1994的备选部件号

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212137/alternate-part-no-for-lt1994

主题中讨论的其他器件:THP210THS4561

各位专家、您好!

我使用的是工业版本的 Tiny12。 我电路的某些部分使用了 TI 器件、有些使用了 AD。 遗憾的是,我找不到 LT1994的宏,也在搜索将 LTspice 电路导入到 Tina 中。 但我不能。

我们是否可以通过任何方法将 Ltspice 电路导入到 Tina 中、或者您能否为 LT1994推荐一个 TI 替代方案?

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是 THS4561或 THP210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    感谢您的提问! 正如 Michael 提到的、THS4561是一款很好的替代器件。 对于与 LT1994类似的带宽和电源、THS4561具有更快的转换率、更低的电流消耗和更高的直流精度。 在产品文件夹的"设计工具和仿真"选项卡下、我们提供了适用于 THS4561 的 TINA 和 PSpice 模型、请点击链接。  

    谢谢!
    Rachel