Other Parts Discussed in Thread: THP210, THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:THP210、 THS4561各位专家、您好!
我使用的是工业版本的 Tiny12。 我电路的某些部分使用了 TI 器件、有些使用了 AD。 遗憾的是,我找不到 LT1994的宏,也在搜索将 LTspice 电路导入到 Tina 中。 但我不能。
我们是否可以通过任何方法将 Ltspice 电路导入到 Tina 中、或者您能否为 LT1994推荐一个 TI 替代方案?
此致
Vishal