Other Parts Discussed in Thread: LM2904
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904B-Q1 主题中讨论的其他器件:LM2904
您好、专家:
当负输入电压大于某个特定值时、可能是65Vdc 时、输出不再跟随该变化。 您可以在下面波形的红色框中看到这种失真。 该失真值约为0.76V。
您可以查看下面的原理图。 请问您可以帮助检查根本原因吗?
AMP 的电源电压约为12VDC。


谢谢!
XIN