This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:输出失真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211511/lm2904b-q1-output-distortion

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904

您好、专家:  

当负输入电压大于某个特定值时、可能是65Vdc 时、输出不再跟随该变化。 您可以在下面波形的红色框中看到这种失真。 该失真值约为0.76V。  

您可以查看下面的原理图。 请问您可以帮助检查根本原因吗?

AMP 的电源电压约为12VDC。

谢谢!

XIN