This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:针对运算放大器应用的设计建议

Guru**** 2898520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9351, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210038/tlv9352-design-advise-for-op-amp-application

器件型号:TLV9351
主题中讨论的其他器件: TL081

您好!

我正在使用 TLV9351通过 隔离电阻器驱动容性负载。 电路原理图已附。

附加了仿真结果。

e2e.ti.com/.../Cload-Compensation_5F00_TLV9351_5F00_last.TSC

1.我可以使用的最大和最小容量是多少?

2.当电源电压为7V 时,如果我以0-7V 的输入电压驱动 TLV9351会发生什么情况? 我能像这样驱动它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    我会运行相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../egemen_5F00_tlv9352.TSC

    请注意我为了增强稳定性而添加的相位超前电容 C2。

    您可能还需要观看以下有关稳定性的 TI 培训视频:

    https://training.ti.com/node/1138805

    参考您的第二个问题:为了获得最佳性能、我会添加一个输入分压器、将输入电压限制在"更好"的输入电压范围(0V 到 Vs - 2V)、并防止输出级削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、感谢您的回复、

    根据仿真、相位会略微上升1-2度

    目前 PCB 中没有10pF 的空间、因此最终电路将像这样

    在最终电路中、容性负载应在100nF 至220nF 之间、并附上仿真结果。

    1.这个电路在这些电容下是否稳定?

    2.增大电容也会增大相位裕度。

    3.最小相位角应该是45度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、您好!  

    以下是之前提供的 Kai 培训系列的链接、网址为 https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html
    我不认为 Kai 的链接早点起作用、因为 TI 已经更改了视频登录页面。  

    设计的相位裕度很好地说明了电路的稳定性、过去、您希望确保至少40度的相位裕度、以应对器件的20度 PM (批次/晶圆制造)变化。  

    根据数据表中的图6-29、TLV935x 无需额外的电路即可驱动高达3500pF (3.5nF)的负载以提高稳定性。  

    有一些改善稳定性的方法、例如 RISO (R3)或添加反馈电容器(例如 Kai 的 C2建议)。  

    因此、为了回答您的问题、  

    在最终电路中、容性负载应在100nF 至220nF 之间、并附上仿真结果。

    1.这个电路在这些电容下是否稳定?

    2.增大电容也会增大相位裕度。

    3.最小相位角应该是45度吗?

    [/报价]

    1.由于74 & 83 >> 40度的相位裕度、该电路看起来是稳定的。  

    2.这是不正确的,通常增加电容会降低相位裕度。 RISO 和 RLoad 的选择会改变相补角。 我建议查看相关的培训、以充分确定您的补偿电路的大小。 此外、仿真显示的内容和器件在实际接收到的数据也会有所不同(因为 PM 是典型规格)。 因此、我建议对您的电路进行原型设计、以确保 RISO 是正确的值。  

    建议相位裕度至少为40度。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还设计了单位增益运算放大器(TL08XX)电路来驱动容性负载、但交流波特输出却很奇怪

    这种设计有什么问题?

    e2e.ti.com/.../4035.Cload-TL08XX.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    TL081不是轨到轨 OPAMP、您超出了共模输入电压范围。 此外、电源电压过低、并且设置了不正确的输入电容。

    更正这些错误后、您将获得以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复

    最终电路将像这样

     

    可以选择使用隔离电阻器330R 或40R 来连接仿真结果

    那么、它是稳定的、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    40R 时比330R 时更稳定: