This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:稳定性分析

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208919/ina1620-stability-analysis

器件型号:INA1620

我从使用 TI TINA 和 INA1620的一个示例模型开始、并对其进行了修改、以用于我们正在考虑驱动几个不同旋转变压器的基准的电路。  我主要关注输出负载上采用各种分立式元件配置的电路的稳定性。  其中一些内容也参考我关于 TI TINA 工具的培训以及如何对各种电路进行稳定性分析。

最初我试图复制作者的结果,但波特图是很难复制,没有知道确切的图形意味着什么。  原始波特图是对如图所示的单个完整差动放大器进行开路分析吗?  我当时认为必须单独分析反相和非反相部分、因为它们具有不同的增益相位裕度。  如需获取有关如何完成原始分析以及如何对修改后的电路进行稳定性分析的任何帮助 、请访问 e2e.ti.com/.../sbomal5a_5F00_L_5F00_ACB_5F00_A1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conrad 著

    关于原始稳定性分析。  我想你指的是这个文件:  slyt630。  对吧?  我现在在查看该电路。  如果您指的是与原始分析不同的内容、请具体说明您指的是哪个文档和章节。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrad:

    我会以这种方式进行相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../conrad_5F00_ina1620.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、 他真的很有帮助。

    Conrad、请告诉我们、这是否可以解决您的问题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将直流偏置与交流分析分离的示例非常有用。  这样、我就可以完成大部分想要进行的分析。

    我仍然对数据表第10页"图24. 相位裕度与容性负载间的关系"、其中如果放大器配置为"G=+1"与 G=1"、则相位裕度不同。  交流分析看起来好像与非反相的拓扑结构无关吗?  如果您对该图及其使用方法有任何解释、我们将不胜感激。  显然、针对"G=-1"显示的容性负载影响将是首选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrad:

    增益1V/V 和-1V/V 不仅符号不同、而且相关噪声增益也不同:1V/V 增益意味着噪声增益为1V/V、而-1V/V 增益意味着噪声增益为2V/V、这在稳定性方面具有很大差异。 因此、以-1V/V 增益运行的运算放大器通常可承受更高的负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是否可以使用 TINA SPICE 和 INA1620来显示不同的电容稳定性?  根据我的理解、G=+1和 G=-1时的拓扑是相同的(只是强制函数不同)、 因此、无论外部输入(即强制功能)是馈送到运算放大器的+端子、还是馈送到运算放大器的-端子上的电阻、开环增益等式都是相同的。  即、无论我将用作反相运算放大器还是非反相运算放大器、我的仿真都是相同的;我甚至无法看到我如何以不同的方式设置仿真;-。

    Conrad 著

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrad:

    我会这样做: