Other Parts Discussed in Thread: TL331B, LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL331B 主题中讨论的其他器件: LM339
大家好,这里是 IEC61851/J1772接口电路, CP 为1kHz 方波,振幅±12V,但 TL331B 由3.3V 供电,如果 CP 短路+12V 电源, TL331B 是否会损坏? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eric、您好!
如 Clemens 所示、输入电压可升至38V、不会损坏。
虽然我也会将一个电阻器与输入串联以限制任何瞬态电流(~10k 应该没问题)。
最大输入电压为3.3V - 2V = 1.3V。 如果您可以将阈值降至1.3V 以下、那么输出可能仍然正确。
请参阅 LM339系列的第2节应用手册: