This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B:TL331B 的电源

Guru**** 2387110 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331B, LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210694/tl331b-power-supply-of-tl331b

器件型号:TL331B
主题中讨论的其他器件: LM339

大家好,这里是 IEC61851/J1772接口电路, CP 为1kHz 方波,振幅±12V,但 TL331B 由3.3V 供电,如果 CP 短路+12V 电源, TL331B 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以的;绝对最大额定值允许电压高达38V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如 Clemens 所示、输入电压可升至38V、不会损坏。

    虽然我也会将一个电阻器与输入串联以限制任何瞬态电流(~10k 应该没问题)。

    最大输入电压为3.3V - 2V = 1.3V。 如果您可以将阈值降至1.3V 以下、那么输出可能仍然正确。

    请参阅 LM339系列的第2节应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。这意味着  即使电源电压(例如3.3V)小于输入信号电压、如果输入信号不超过38V、它也不会释放芯片电容。