This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, INA213, INA851, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208778/ths4551-ths4551

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: INA213INA851THS4561

您好!
在我的设计中使用 THS4551器件、能否知道最大差分输入电压范围是多少?
电阻值使用什么(差分输入之间的 Rs 分流电阻)?
我正在测量低侧的电流(24VDC,2A 电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那你打算怎么办?" 0.1uF 反馈会导致问题。 您知道、您不需要直流偏置即可将双极输入转换为单电源上的差分输出- FDA CM 环路的魔力此外、如果您是单电源、请不要将 Vocm 引脚接地、如果定义到中位电压、不妨看看吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!
    感谢您的响应,在我的设计中,我必须测量低侧的电流0-2A ,电源电压是24VDC 使用,你能建议差动输入和差动输出运算放大器非隔离必须有高 CMRR 吗,请查看下图作为参考. 还是可以使用 THS4551

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果 INA 速度足够快、您会使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

     正如 Michael 所说、仪表放大器(INA)是该应用的更佳选择。 这是一个 介绍 INA 和 CMRR 的快速博客。  

     Renan 已代表您发布了您的问题。  Renan 应该向您提供有关建议电路的详细信息、但总体而言、INA213可用于5V 电源电压下的标准单端输出电流分流放大器、而单端至差分转换级将使用全差分放大器(FDA)、例如 THS4551。

     如果可以使用双电源、则建议使用集成了 INA 和 FDA 的 INA851。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、
    感谢您的建议。
    我将对您进行模拟和更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到 Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael & Sima、

    您能否为"INA851"器件推荐具有5V 单电源电压的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini:

      我建议您开辟一个新的话题、此话题将重定向到正确的团队、就我们的仪表放大器的替代方案向您提供更好的建议。  

      从团队的角度、对于最初的问题、  建议将 INA213用于5V 单电源版本。 但是、此建议可能会根据您的其他设计要求进行更改。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,感谢您的答复,

    实际上我需要一个单电源的全差动输出放大器。放大器需要在 Rshunt 电流感应低侧使用24VDC 电源感应0-2A 负载电流,请推荐一个部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini:

     对于直流电源、我建议如上所述使用专用电流检测放大器(INA213)、然后使用 THS4551或 THS4561等全差动放大器。 我相信该设计是您 之前在此处链接的 e2e 主题中推荐的。   

    谢谢!

    SIMA