https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208778/ths4551-ths4551
器件型号:THS4551主题中讨论的其他器件: INA213、 INA851、 THS4561
您好!
在我的设计中使用 THS4551器件、能否知道最大差分输入电压范围是多少?
电阻值使用什么(差分输入之间的 Rs 分流电阻)?
我正在测量低侧的电流(24VDC,2A 电流) 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208778/ths4551-ths4551
器件型号:THS4551您好!
在我的设计中使用 THS4551器件、能否知道最大差分输入电压范围是多少?
电阻值使用什么(差分输入之间的 Rs 分流电阻)?
我正在测量低侧的电流(24VDC,2A 电流) 
Prabhu、您好!
正如 Michael 所说、仪表放大器(INA)是该应用的更佳选择。 这是一个 介绍 INA 和 CMRR 的快速博客。
Renan 已代表您发布了您的问题。 Renan 应该向您提供有关建议电路的详细信息、但总体而言、INA213可用于5V 电源电压下的标准单端输出电流分流放大器、而单端至差分转换级将使用全差分放大器(FDA)、例如 THS4551。
如果可以使用双电源、则建议使用集成了 INA 和 FDA 的 INA851。
谢谢!
SIMA
您好 Nandhini:
对于直流电源、我建议如上所述使用专用电流检测放大器(INA213)、然后使用 THS4551或 THS4561等全差动放大器。 我相信该设计是您 之前在此处链接的 e2e 主题中推荐的。
谢谢!
SIMA