主题中讨论的其他器件:DAC8760、 XTR111、 DAC8750、 XTR305、XTR300、 DAC8771、DAC8775
团队、您好!
我们计划设计一个4-20mA 电流源作为传感器输出
1)。 能否按照应用手册 《改进型 Howland 电流泵配置分析》中所述使用 Howland 电流泵?
2)。 或者、我们是否需要使用 XTR111AIDGQR 等指定的 IC?
μA ±0.3 μ A 的分辨率和 μA 2.5 μ A 的精度。
负载调节为 ±0.02%读数(0到500Ω)。
精度为0.15uA
3)。 能否将 DAC8760等 DAC 用于该应用?
期待您的答复