This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:两个串联 INA819的仿真失败

Guru**** 2387330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA819
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207936/ina819-simulation-of-two-ina819-in-series-fails

器件型号:INA819

大家好
我想串联两个 INA819放大器、以实现高带宽和高增益。 附件是 Tina 仿真。

边注:
R3和 R5在运算放大器上施加一些负载。 我认为这是必要的。 但似乎没有任何变化。
每个运算放大器的增益设置为28.7。

如果两个 INA 之间没有连接、一切都按预期工作。 但是、串联连接会导致仿真中失真。 这只是模拟缺陷还是问题? 解决方案?
不管怎样、仿真似乎还是有些不稳定的。 如果我添加低通滤波器、我经常会遇到收敛错误。

非常 感谢您的帮助。

谢谢、此致

Patrike2e.ti.com/.../INA819_5F00_Offset_5F00_v1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrik、

    正确-电阻负载不会影响增益、除非输出电流超过短路限值。

     在交流仿真中、我看到大约1MHz 的预期-3dB 和-6dB 带宽- 与数据表中显示的相似(请见下方)。

    就 级联 INA819的"关断"而言、我 认为它们是瞬态仿真痕迹-见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marek
    感谢您的快速帮助! 太棒了!

    此致
    Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 使用理想运算放大器运行分立式瞬态仿真显示了在电源电压范围内线性区域内工作的所有节点-请参阅下面的。