请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA819 大家好
我想串联两个 INA819放大器、以实现高带宽和高增益。 附件是 Tina 仿真。
边注:
R3和 R5在运算放大器上施加一些负载。 我认为这是必要的。 但似乎没有任何变化。
每个运算放大器的增益设置为28.7。
如果两个 INA 之间没有连接、一切都按预期工作。 但是、串联连接会导致仿真中失真。 这只是模拟缺陷还是问题? 解决方案?
不管怎样、仿真似乎还是有些不稳定的。 如果我添加低通滤波器、我经常会遇到收敛错误。
非常 感谢您的帮助。
谢谢、此致