This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:IN+上的电容器产生的失调电压

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA855DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197908/opa855dsgevm-offset-voltage-effected-by-capacitor-on-in

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

尊敬的团队:

 

当我们尝试开发自己的 EVM 来评估 ToF 激光雷达应用中 OPA855的性能时、我们发现、位于 R11的电容器是 IN+引脚上的输入电容器、很容易影响失调电压的测量结果。

例如、当电容器为0pF 时、偏移电压约为0.2mV。 将电容器添加到2pF 时、偏移电压约为4mV。

 

但当我们使用 TI 开发的 OPA855DSGEVM 时、偏移电压的测量结果基本上不受 IN+引脚输入电容中的电容影响。

 

  1. 您能就原理图和下面显示的 PCB 布局给我们一些建议吗我只是在下图中列出了 PCB 层的一部分(顶部、底部、VCC-VEE、GND)、如果您需要更多信息、请告诉我。顺便说一下、我们的 PCB 是一个4层 PCB。
  2. 我们推测该问题与 PCB 布局有关、因为原理图可以与我们以前使用的另一个放大器完美配合、并且可以正确测量失调电压。
  3. 您在 OPA855DSGEVM 中使用了哪种材料? FR4、bt 或其他什么呢?
  4. OPA855DSGEVM 中的介质层和铜厚度有多大?

我期待您的建议和信息、这对我们评估 OPA855非常重要。 非常感谢。

 

此致

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    我有点困惑。 我看到许多零欧姆电阻器。 请说明具体安装了什么部件以及不安装了什么部件。 您最好提供一个更正后的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    感谢您的答复。

     

    1. 仅安装 R22、其他根据要求短路或打开。 0R 电阻是否存在任何潜在风险? 该电路稳定、使用该电路正确测量其他交流(GBW、噪声、SR)和直流(Iq、ishun、Ib)规格。
    2. 您是否愿意首先提供以下参考信息? 我们认为,我们想要模仿 OPA855DSGEVM 尽快解决问题,以节省时间成本,然后我们可以一步一步地调试这个问题。
    • 您在 OPA855DSGEVM 中使用了哪种材料? FR4、bt 或其他什么呢?
    • OPA855DSGEVM 中的介质层和铜厚度有多大?

    非常感谢!á

    此致

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    更新我们的最新测量结果。 您能分析一下原因吗?  

    当将1pF 或以上的电容器置于 R11位置时、OPA855 VOS 的测量结果约为7.5mV、这是不正确的。

    当 1pF 或以上的电容器和200欧姆电阻器并联置于 R11位置时、 OPA855 VOS 的测量结果为0.25mV、这是正确的。

    非常感谢!á

    此致

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    此外、测量电路的等效电路是增益=1000的同相差分信号放大电路。 第二个放大器用于将 OPA855的输出共模电压锁存至0V、以避免 CMRR 效应。 而且、没有第二个放大器、该问题可能会稳定地重现、因此不必担心。

    此致

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对此问题有什么建议吗? 期待您的回答。  非常感谢。

    此致

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    由于不可解释的失调电压误差通常是不稳定导致的、因此我强烈建议首先对您的电路进行相位稳定性分析、如以下主题所示:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078878/opa855-wideband-composite-photodiode-tia-4kohm-500mhz-oscillates

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的答复。

    1pF 电容器添加到 IN+引脚、该引脚不处于反馈环路中。 我认为该电容器会导致稳定性问题的原因是什么。

    对于该线程、电容器被添加到 in-引脚上、它正好 位于反馈环路中、因此有一些可能引起稳定性问题。

    您能否解释为什么1pF 会导致稳定性问题?

    此致

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?、您是否愿意为我们分享这些信息  

    1. 您是否愿意首先提供以下参考信息? 我们认为,我们想要模仿  OPA855DSGEVM 尽快解决问题,以节省时间成本,然后我们可以一步一步地调试这个问题。
    • 您在 OPA855DSGEVM 中使用了哪种材料? FR4、bt 或其他什么呢?
    • OPA855DSGEVM 中的介质层和铜厚度有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    • 您在 OPA855DSGEVM 中使用了哪种材料? FR4、bt 或其他什么呢?
    • OPA855DSGEVM 中的介质层和铜厚度有多大?
    [/报价]

    由于我不是 TI 的员工、因此我无法为其提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley 您好!

     抱歉、我漏掉了这条线。 下面是一个 e2e、其中包含附带  PCB 基板信息的光绘文件: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848551/opa855dsgevm-gerber-files-of-opa855dsgevm

     此外、下面随附了制造说明、这些说明介绍了 EVM 每层的详细信息。  

    e2e.ti.com/.../AMPS032E1_5F00_FabNotes.PDF

    谢谢!

    SIMA