This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:原理图检查

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203132/ths4521-schematic-check

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:ADS1178、、 THS4551

您好、TI 技术团队

我有一个将 THS4521连接到 ADS1178 16位差动 ADC 的应用。 ADC 的 VREF 为2.5V。 最大输入信号可高达+/-15V 正弦电压、

因此 Ive 选择了使用 SLYT341中建议的衰减电路。 我的电路是否显然有任何错误? 对我来说、仿真似乎没问题  

ADC 的输入为+/-2V (4V p-p)。 如果有任何建议、IVE 会在下面提供 Tina 仿真和原理图。 提前感谢

e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_SE_5F00_to_5F00_DIFF_5F00_Thevenin.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arif:

    我会为您进行原理图审阅;请预计在本周结束前更新。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arif:

    我有一些跟进问题:

    1.您的电路所需的增益或衰减是多少?

    2.您要将单端输入转换为 ADS1178的差分输出、对吗?

    3.您是否担心该电路是否能正常实现您的目标(如果是、请详细说明您使用该电路做了什么)?

    4.或者您是否正在寻找您可能没想到的项目的反馈?

    根据我对上述衰减文件的解释、我计算得出的增益为17;可能我缺少一个背景。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外还有 Arif、THS4521非常旧、THS4551在许多特性(噪声、直流精度、HD)上都进行了直接更新和改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的答复。 回答您的问题

    1) 1)我的输入信号(R214的输入)是+/-24V。 我正在尝试衰减至4V。 THS4521的增益为1

    2) 2)是的、我的输入信号是单端双极的、正是这种信号被转换为 ADS1178的差分信号

    3) 3)我的担心是、我不确定电路是否正确衰减了信号、以便从 THS4521为 ADS1178 +/-24V in、4V out 供电

    4) 4)如果您对被忽略的项目有任何反馈(THS4521的 CM 输入或输出范围、失调电压问题)

    我对 SLYT341的理解是、回顾一下 Vin (+)、阻抗为 R214//R215 + R125 = 1k//150 + 866  

    这使 Rin 约为1K、因此增益为 R121/Rin = 1k/1k = 1。 可能我在这里遗漏了什么?

    另外、我没意识到有一个 THS4551、感谢您的建议、至少现在我有2个器件可以在 BOM 中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、这是我们经常遇到的要求、因此我将本节内容放入 THS4551数据表中、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    非常好,非常感谢您的帮助和耐心。 我相信这将帮助我找到正确的解决方案。