主题中讨论的其他器件:ADS1178、、 THS4551
您好、TI 技术团队
我有一个将 THS4521连接到 ADS1178 16位差动 ADC 的应用。 ADC 的 VREF 为2.5V。 最大输入信号可高达+/-15V 正弦电压、
因此 Ive 选择了使用 SLYT341中建议的衰减电路。 我的电路是否显然有任何错误? 对我来说、仿真似乎没问题
ADC 的输入为+/-2V (4V p-p)。 如果有任何建议、IVE 会在下面提供 Tina 仿真和原理图。 提前感谢

e2e.ti.com/.../THS4521_5F00_SE_5F00_to_5F00_DIFF_5F00_Thevenin.TSC