大家好
我们在生产中使用 THS3491、并且已经看到几百个实例中有一个 THS3491安装到 PCB 上、经过测试并非常好地工作、然后我们将器件封装并在其他位置发货。
我们的产品使用了20个 THS3491、有一次我们在发运前让所有20个 THS3491工作、然后在 PCBA 发运后、我们看到单个 THS3491失败。 本例中的故障明显是短路:
- 在板上安装 THS3491的情况下、从 VCC 和 VEE 到接地的电阻为~50欧姆
- 将有问题的 THS3491从 PCBA 中移除后、我们看到 VCC 和 VEE 之间的电阻为~1欧姆、而很多器件上的电阻为~1欧姆
我正在寻找有关哪种类型的故障可能导致 THS3491以这种方式停止工作的任何建议。 我们尝试将焊料回流到有问题的 THS3491上、结果没有什么区别。 去除部件后的焊料图案看起来也很好、没有明显的焊锡桥。
谢谢
约旦