https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205053/tpa3255evm-tpa3255
器件型号:TPA3255EVM大家好!
我在 TPA3255EVM 中以 PBTL 模式进行一些测试。
我需要输出功率为600W、连接电源53Vdc 和21A、并且负载是具有1.9R 的电阻器。 输入是3.3Vpp 和1kHz 的感应信号。
在测试中、我获得的 Vout = 27、28Vac 和13.4A、它类似于365.5W、并查找数据表(随附)、其可能为600W 10% thd 或480W 1% thd。
而对于这些输出功率365.5W、将激活温度保护/警报、输出变为低电平。
能否请您发送更多关于这些可能产生600W 输出功率的信息,与这些 EVMBoard ?
此致、
大卫。