This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205053/tpa3255evm-tpa3255

器件型号:TPA3255EVM

大家好!  

我在 TPA3255EVM 中以 PBTL 模式进行一些测试。

我需要输出功率为600W、连接电源53Vdc 和21A、并且负载是具有1.9R 的电阻器。 输入是3.3Vpp 和1kHz 的感应信号。

在测试中、我获得的 Vout = 27、28Vac 和13.4A、它类似于365.5W、并查找数据表(随附)、其可能为600W 10% thd 或480W 1% thd。

而对于这些输出功率365.5W、将激活温度保护/警报、输出变为低电平。  

能否请您发送更多关于这些可能产生600W 输出功率的信息,与这些 EVMBoard ?

此致、  

大卫。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否   按如下所示先检查 EVM 配置? 谢谢。

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:


    答案请看 Tks;

    我配置 EVM 板、就像您发送的图像一样。

    输出功率不能达到600W。

    还可以完成一些其他设置。 

    此致、

    大卫。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以尝试 更换更大的散热器、 让 EVM 在短时间内以600W 的功率工作。

    此致

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    我将修改散热器以提高性能、并进行一些测试。

    我返回结果。