This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:电压输出模式中增益非线性和电流输出模式中线性误差的规范定义

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204796/xtr300-definitions-of-specifications-of-gain-nonlinearity-in-voltage-output-mode-and-linearity-error-in-current-output-mode

器件型号:XTR300

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 XTR300并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--问题

我对 XTR300AIRGWR 的规格有疑问。

我想知道电压输出模式中的增益非线性和电流输出模式中的线性误差的定义。

(Q1)电压输出模式中的"增益非线性"
此参数是否对应于模数转换器的 DNL、还是指 INL?

>>单调增加⇒我猜 DNL ,这是正确的吗?

(Q2)"增益非线性"的单位为"%FS"。

(示例)如果输出为±10[V]、则为 S20[V]、因此最大误差为20[V]×0.1[%]=20mV
情况下 具有额外的 Vcm?
10[V]×0.1[%]=10mV
是这样吗?

(Q3)数据表中的图37和图38显示了"非线性与输出电流间的关系"图。
如果您有一个"非线性与输出电压间的关系"图表、请提供此图表。

(Q4)电流输出模式中有一个"线性误差"项。 它对应于模数转换器的 INL 或 DNL?

(Q5)"电流输出模式中的线性误差"也为"%FS"。

(示例)如果输出为±20[mA]、则最坏的误差为40[mA]×0.1[%]=0.02mA

是这样吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请参考我的答案如下。

    问题1)  增益非线性"在电压输出模式下、此参数是否对应于模数转换器的 DNL、还是指 INL?

    DNL 是指 ADC 步长尺寸以及它与理想的1LSB 值的不同之处、而 INL 是指在所有代码范围内 ADC 传递函数的非线性。 这些特性与 ADC 输入端的模拟电压相关、并取决于您在应用中选择的 ADC。  

    ADC 之前信号链中发生的误差和非线性不会影响 DNL 或 INL 规范、因为这些规范始终以 ADC 输入端的电压为基准。 增益非线性在原理上类似于 INL、因为它们都表示相对于直线的偏差(理想传递函数)、请参阅下面的 Q2。

    问题2)  "增益非线性"的单位是"%FS"...

    请注意、增益线性度与增益误差不同。 下面的 I 模拟了两个增益为2V/V 的理想放大器、但其中一个的增益误差为5%、这是由反馈电阻器 R3的容差引起的。 请注意、虽然绿色曲线的增益误差为0%、红色曲线的增益误差为5%、但这两条曲线都具有完美的线性度。

    增益非线性是指与直线之间最大偏差、以输出值跨度百分比表示、如下图所示。

     增益误差是 通过将最坏情况增益与理想增益进行比较来确定的。 对于电压输出模式中的 XTR300、增益误差被指定为 %FS、其中输入为0V-4V、输出为 ±10V。  为了确定最坏情况下的增益误差、我们可以使用增益误差的最大规格、而不是增益非线性的最大规格、尽管在本例中它们都被指定为±0.1%满量程、并且您的计算会生成正确的值。

    问题3.)  遗憾的是、我们没有非线性与输出电压间的关系图。

    问题4) 请参阅上面的 Q1。

    问题5.)  "电流输出模式中的线性误差"也在"%FS"中...

    Q2中讨论的关于线性误差 与增益误差的相同原则适用于电流输出模式。 指定的最大增益误差为 ±0.12 %FS。   ±、对于±20mA 的 FS 输出、最大增益误差为 μA 48 μ V。 指定的最大线性误差为±0.1 %fs。  ±、对于 ±20mA 的电流输出、因此最大线性误差为 μA 40 μ V。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复和详细的解释。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    当然,我很高兴能够提供帮助。

    我现在将关闭该主题。 如果您有任何后续问题、请随时再次回复。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复。

    我同意。

    感谢您的大力帮助与合作。

    最棒的餐厅

    新一市