This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:快速开关逆变器中基于分流器的电流测量和 CM 噪声

Guru**** 2521060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200449/amc3301-shunt-based-current-measurement-and-cm-noise-in-a-fast-switching-inverter

器件型号:AMC3301

大家好、

我们计划在 SiC 逆变器中使用 AMC3301进行相电流测量(Fsw 直到40kHz)。 使用差分放大器将分流器输入端的250mV 信号转换为单端信号、如数据表所示。  

       

我们将使用 R1= R3 = 4.7K 和 R2 = R4 = 3.74k、Vref = 1.65V 来获得0.79的增益、以便我们能够接近 C2000 MCU 的3.3V ADC 的最大范围。 我们还使用 C1=C2=47pF 来获得>500kHz 的带宽。

1) 1)您是否看到 R 或 C 选择有任何问题、或者您是否认为我们应该使用 C 值来提高这个值?  

2) 2)我们在电流测量中关注 CM 噪声、而在 EVM 数据表(sbrua330C)中、我们看到第3页提到了 CAP C10和 C13以改善 CM 噪声。 我们应该在上面基于不同放大器的电路中的什么位置添加 CM 噪声滤波电容器?理想值是什么?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    对于电阻器、您可能希望稍微降低增益、以便从差分至单端转换运算放大器的电源提供高达~55mV 的余量。 请查阅运算放大器的数据表以确认该~55mV 值、因为每个运算放大器可能会有所不同。  

    对于电容器、通常这些值很好、选择共模噪声滤波电容器取决于您所需的截止频率、如表中所列。 请注意、AMC3301的带宽最小为290kHz。 此外、通常最好依靠器件的共模抑制比来滤除系统中的噪声。 我建议将差分转单端运算放大器放置在靠近 C2000输入的位置、以限制数据表中存在的噪声量。  

    最后、我建议选择具有低电感的分流电阻器、因为这是高频应用。  

    本文档可作为参考: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、哪一个 TI 数据表参数正好反映了该55mV 净空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    很乐意为您提供帮助!  来自 TLV900x 数据表第17页: