大家好、
我们计划在 SiC 逆变器中使用 AMC3301进行相电流测量(Fsw 直到40kHz)。 使用差分放大器将分流器输入端的250mV 信号转换为单端信号、如数据表所示。
我们将使用 R1= R3 = 4.7K 和 R2 = R4 = 3.74k、Vref = 1.65V 来获得0.79的增益、以便我们能够接近 C2000 MCU 的3.3V ADC 的最大范围。 我们还使用 C1=C2=47pF 来获得>500kHz 的带宽。
1) 1)您是否看到 R 或 C 选择有任何问题、或者您是否认为我们应该使用 C 值来提高这个值?
2) 2)我们在电流测量中关注 CM 噪声、而在 EVM 数据表(sbrua330C)中、我们看到第3页提到了 CAP C10和 C13以改善 CM 噪声。 我们应该在上面基于不同放大器的电路中的什么位置添加 CM 噪声滤波电容器?理想值是什么?
谢谢你