This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:用于确定所示电路的迟滞的公式

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TINA-TI, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1202213/lm2903b-formula-to-find-the-hysteresis-for-the-circuit-shown

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件:LM2903、 TINA-TI、

您好!

我在电路中使用具有迟滞功能的 LM2903比较器。 电路如下图所示。 我想知道用于计算所示电路(即反相 比较器)的迟滞(高阈值和低阈值)以及采用同相比较器的类似配置的公式。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    最简单的方法是使用理想的 OPAMP 运行 TINA-TI 仿真、并通过直觉(试错)来优化元件值。

    或者、您求解基尔霍夫方程:

    UR4/R4 =(UD-UR4)/R3 +(上- UR4)/Rx

    其中 Rx=R1+R2+Rp

    -> UR4 =(UD/R3 +向上/ Rx)/(1/R4 + 1/R3 + 1/Rx)

    -> U+= UR4 + R1 x (上- UR4)/ Rx

    这是上限阈值。 我把你当作练习  

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai Klaas:

    谢谢你。

    您能否深入理解最后一个方程、即  

    -> U+= UR4 + R1 x (上- UR4)/ Rx

    我无法理解它是如何推导出来的。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我还有一个疑问。 我看到在其他应用手册中、他们还将输出电压视为比较器的 VOH & VOL 等式。

    您为什么不考虑该参数? 另外、LM2903比较器的 VOH 和 VOL 值是多少?

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathosh:

    感谢您的联系。 您是否能够查看我们的应用手册  具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A) 和 具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)? 哪个部分会让你感到困惑? VOL 规格可在电气特性表中找到。 由于 LM2903B 是漏极开路、因此我们没有可由您的上拉电压确定的 VOH 规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您能否深入理解最后一个方程、即  

    -> U+= UR4 + R1 x (上- UR4)/ Rx

    [/报价]

    为了找出比较器正输入("U+")的电势、您需要考虑 R4上的压降("UR4")加上 R1上的压降、即 R1 x IR1 = R1 x (up - UR4)/Rx。

    此外,我还有一个疑问。 我看到在其他应用手册中、他们也将输出电压视为比较器的 VOH 和 VOL 等式。[/引号]

    正如 CHI 已经提到的、集电极开路输出没有"VOH"。 相反,你必须考虑到"上"。

    而"VOL"仅代表相关的下限阈值。 在这种情况下、"UP"不设置为0V (对于理想比较器)、而是设置为"VOL"。 不过请记住、"VOL"取决于多个因素、例如温度、灌电流、芯片间差异等 通常、可以通过将进入 LM2903输出端的灌电流降至相当低的值、将"VOL"对下限阈值电压的影响降至最低。

    下阈值电压计算如下:

    -> UR4 =(UD/R3 + VOL/Rx)/(1/R4 + 1/R3 + 1/Rx)

    -> U+= UR4 + R1 x (VOL-UR4)/ Rx

    举个例子:

    UD =+5V、向上=+12V、R1 = R3 = R4 = 10k、R2 = 1M、Rp = 10k、VOL = 75mV

    -> Rx = 1020k

    ->阈值电压上限:UR4 = 2.54634V、U+= 2.639V

    ->阈值电压下限:UR4 = 2.48817V、U+= 2.465V

    e2e.ti.com/.../santosh_5F00_lm2903.TSC

    凯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢你。 我还有一个 问题。

    如果将输入提供给具有迟滞的比较器的+ve 端子并以负端子为基准、那么公式是什么、如下图所示。 该电路用于欠压跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我参考的同相迟滞应用手册: 具有迟滞电路的同相比较器(修订版 A)中给出了公式。 现在基准通过 R28和 R29电阻器进行了分压、您的阈值与分压基准接近。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢