主题中讨论的其他器件:LM2903、 TINA-TI、
您好!
我在电路中使用具有迟滞功能的 LM2903比较器。 电路如下图所示。 我想知道用于计算所示电路(即反相 比较器)的迟滞(高阈值和低阈值)以及采用同相比较器的类似配置的公式。
此致、
桑托什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Santosh:
最简单的方法是使用理想的 OPAMP 运行 TINA-TI 仿真、并通过直觉(试错)来优化元件值。
或者、您求解基尔霍夫方程:
UR4/R4 =(UD-UR4)/R3 +(上- UR4)/Rx
其中 Rx=R1+R2+Rp
-> UR4 =(UD/R3 +向上/ Rx)/(1/R4 + 1/R3 + 1/Rx)
-> U+= UR4 + R1 x (上- UR4)/ Rx
这是上限阈值。 我把你当作练习
凯
您好、Sathosh:
感谢您的联系。 您是否能够查看我们的应用手册 具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A) 和 具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)? 哪个部分会让你感到困惑? VOL 规格可在电气特性表中找到。 由于 LM2903B 是漏极开路、因此我们没有可由您的上拉电压确定的 VOH 规格
尊敬的 Santosh:
您能否深入理解最后一个方程、即
-> U+= UR4 + R1 x (上- UR4)/ Rx
[/报价]为了找出比较器正输入("U+")的电势、您需要考虑 R4上的压降("UR4")加上 R1上的压降、即 R1 x IR1 = R1 x (up - UR4)/Rx。
[/quote]此外,我还有一个疑问。 我看到在其他应用手册中、他们也将输出电压视为比较器的 VOH 和 VOL 等式。[/引号]正如 CHI 已经提到的、集电极开路输出没有"VOH"。 相反,你必须考虑到"上"。
而"VOL"仅代表相关的下限阈值。 在这种情况下、"UP"不设置为0V (对于理想比较器)、而是设置为"VOL"。 不过请记住、"VOL"取决于多个因素、例如温度、灌电流、芯片间差异等 通常、可以通过将进入 LM2903输出端的灌电流降至相当低的值、将"VOL"对下限阈值电压的影响降至最低。
下阈值电压计算如下:
-> UR4 =(UD/R3 + VOL/Rx)/(1/R4 + 1/R3 + 1/Rx)
-> U+= UR4 + R1 x (VOL-UR4)/ Rx
举个例子:
UD =+5V、向上=+12V、R1 = R3 = R4 = 10k、R2 = 1M、Rp = 10k、VOL = 75mV
-> Rx = 1020k
->阈值电压上限:UR4 = 2.54634V、U+= 2.639V
->阈值电压下限:UR4 = 2.48817V、U+= 2.465V
e2e.ti.com/.../santosh_5F00_lm2903.TSC
凯
Santosh、
我参考的同相迟滞应用手册: 具有迟滞电路的同相比较器(修订版 A)中给出了公式。 现在基准通过 R28和 R29电阻器进行了分压、您的阈值与分压基准接近。