This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:请复查我的设计和所需的反馈。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA322, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199768/opa322-please-review-my-design-and-feedback-required

器件型号:OPA322
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

请查看我的以下设计、并建议是否需要进行任何改进。

此设计中使用的光电二极管为 Hamamatsu 公司的 MPN:S2386-5K。

它是否能够在 PA 范围内的极低电流条件下正常工作?

我正在使用计算输出电压: 输出电压=(Iin*r1)*Vref.   这是正确的吗?

 e2e.ti.com/.../Photodiode.TSC

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sebastian。

    对于 GBW 计算、10pF 已平方、这使得计算出的 GBW 与计算出的 GBW 有很大不同。  

    我计算出此应用的 GBW 必须大于1.5MHz。  

    : 749pF/{2pi*800k*(10pF)^2}= 1,490,088.  

    对于这个应用、OPA322将有充足的 GBW、而偏置电流相当低。

    请注意、OPA322的典型偏置电流为+-0.2pA、在25°C 时的最大偏置电流为+-10pA:

    务必要在您的设计中设计充足的保护频带、以确保偏置电流的变化不会给您的应用带来问题。  

    的传递函数 理想 光电二极管放大器为 Vout =(II*R1)+ Vref  

    例如、如果您的电路有2uA 的电流流过光电二极管、则 Vout = 1.7V (这与您的直流传输仿真相匹配)。

    是的、该电路非常适合感测 PA 范围内的低电流。 请了解工艺变化和组件容差都会影响光电二极管放大器的精度。  

    我建议利用 TINA-TI 电路来评估偏置电流变化和元件容差如何影响感应性能。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    电路稳定

    e2e.ti.com/.../sebastian_5F00_opa322.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您审查我的设计。

    我有一个问题、您能告诉我在仿真中 C5、C6、C7、L2、L3和 C4的功能吗? 它们在输出中是否起着任何作用? 如果我使用的是我的精确设计(输入中没有这些附加项目),它是否能像这样工作?

    谢谢。此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您更正我的 GBW 计算和您的反馈

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    此方法与 TI 的稳定性培训视频系列中所示的方法类似:

    https://training.ti.com/node/1138805

    我将激励直接引入 OPAMP 的输入引脚、然后通过反馈环路查看返回的信号。 根据频率响应和相位响应、我可以直接确定相位裕度。

    由于反馈环路在输入引脚处断开、因此反馈环路不再检测 OPAMP 的输入电容(仿真中的"C5"、"C6"和"C7")。 因此、必须将输入电容"安装"到外部。

    "L2"和"L3"关闭直流的反馈环路、并允许运算放大器输入正确的直流偏置。

    "C4"提供激励的交流耦合、而不会破坏 OPAMP 输入的直流偏置。 由于交流耦合即使在最低频率"L2"下也是不可见的、因此选择"L3"和"C4"为"无限"高。

    这种更加丰富的方法的优点是、还可以在计算时考虑 OPAMP 的复数输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai


    在我的设计中,可以预期 光电二极管的输入信号具有全线性输出吗?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    是的、该电路应在整个输入范围内以线性方式运行。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob

    我将参加 Kai 建议的 TI 培训系列。

    我是否需要在设计中添加任何其他组件? 请告诉我。

    此致、
    Sebastian
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sebastian、  

    有关放大器的 TI 培训系列(TIPL)是了解运算放大器和电路设计的优质资源。

    我会建议在 V+电源轨上添加一个去耦电容器、请参阅 Art Kay 的此帖子: 去耦电容器

    否则、您的电路看起来很好。  

    在 PCB 上实现该设计时、请确保电源布线远离检测节点。  

    如果您在最终确定设计方面有任何疑问、我们非常乐意查看布局设计。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob