Other Parts Discussed in Thread: OPA322, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
请查看我的以下设计、并建议是否需要进行任何改进。
此设计中使用的光电二极管为 Hamamatsu 公司的 MPN:S2386-5K。
它是否能够在 PA 范围内的极低电流条件下正常工作?
我正在使用计算输出电压: 输出电压=(Iin*r1)*Vref. 这是正确的吗?






此致、
Sebastian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Sebastian。
对于 GBW 计算、10pF 已平方、这使得计算出的 GBW 与计算出的 GBW 有很大不同。
我计算出此应用的 GBW 必须大于1.5MHz。
: 749pF/{2pi*800k*(10pF)^2}= 1,490,088.
对于这个应用、OPA322将有充足的 GBW、而偏置电流相当低。
请注意、OPA322的典型偏置电流为+-0.2pA、在25°C 时的最大偏置电流为+-10pA:

务必要在您的设计中设计充足的保护频带、以确保偏置电流的变化不会给您的应用带来问题。
的传递函数 理想 光电二极管放大器为 Vout =(II*R1)+ Vref
例如、如果您的电路有2uA 的电流流过光电二极管、则 Vout = 1.7V (这与您的直流传输仿真相匹配)。
是的、该电路非常适合感测 PA 范围内的低电流。 请了解工艺变化和组件容差都会影响光电二极管放大器的精度。
我建议利用 TINA-TI 电路来评估偏置电流变化和元件容差如何影响感应性能。
如果您有任何问题、敬请告知。
此致!
雅各
尊敬的 Sebastian:
电路稳定

e2e.ti.com/.../sebastian_5F00_opa322.TSC
凯
尊敬的 Sebastian:
此方法与 TI 的稳定性培训视频系列中所示的方法类似:
https://training.ti.com/node/1138805
我将激励直接引入 OPAMP 的输入引脚、然后通过反馈环路查看返回的信号。 根据频率响应和相位响应、我可以直接确定相位裕度。
由于反馈环路在输入引脚处断开、因此反馈环路不再检测 OPAMP 的输入电容(仿真中的"C5"、"C6"和"C7")。 因此、必须将输入电容"安装"到外部。
"L2"和"L3"关闭直流的反馈环路、并允许运算放大器输入正确的直流偏置。
"C4"提供激励的交流耦合、而不会破坏 OPAMP 输入的直流偏置。 由于交流耦合即使在最低频率"L2"下也是不可见的、因此选择"L3"和"C4"为"无限"高。
这种更加丰富的方法的优点是、还可以在计算时考虑 OPAMP 的复数输出阻抗。
凯
嘿、Sebastian、
有关放大器的 TI 培训系列(TIPL)是了解运算放大器和电路设计的优质资源。
我会建议在 V+电源轨上添加一个去耦电容器、请参阅 Art Kay 的此帖子: 去耦电容器
否则、您的电路看起来很好。
在 PCB 上实现该设计时、请确保电源布线远离检测节点。
如果您在最终确定设计方面有任何疑问、我们非常乐意查看布局设计。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
雅各