This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:已匹配电阻器使用和 CMRR、PSRR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200703/ina1620-matched-resistor-usage-and-cmrr-psrr

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件: OPA1637

在论坛主题"INA1620:多个固定增益设置的建议"中、收到有关能够在 INA1620应用中使用数字电位器设置增益的积极指示后、我想就该器件中匹配的电阻器的使用提出另一个问题。   

由于组装成本的原因、减少元件数量至关重要。  我正在开发的 Mic Pre I 以及所询问的将为我提供麦克风和具有出色 PSRR 和 CMRR 值的低电平线路输入所需的增益。  但是、我现在需要处理同一音频通道上高达+16dBu 的数据、显然需要对其进行衰减、以便它不会使 AD 转换器饱和。   

从提供的原始 TINA 电路中、我实现了两对未使用的匹配电阻器、将它们与反馈电阻器并联、以便为我提供负增益。  仿真显示它正在执行我需要的操作、但是在执行此操作时、我看不到 CMRR 或 PSRR 的任何 TINA 仿真。  TINA 中是否有 CMRR、PSRR 仿真?   以这种方式使用匹配电阻器会对 CMRR 和 PSRR 值产生不利影响吗?  我知道这不会使我需要它的水平降低到什么程度,但它使我在这一个块更接近。  

我已附上更新的 TINA 设计、供您查看。

  e2e.ti.com/.../robert_5F00_ina1620_5F00_RS2.TSC

再次感谢您的帮助和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    我在电源上注入干扰信号、如下所示、并检查频率响应。 下面显示的交流信号发生器 VG1具有 8V 的直流值、因此它可以保持器件从直流的角度进行偏置。  

    您可以看到、PSRR 与产品数据表中的规格非常匹配、即0.1uV/V 或140dB。 这也与 PSRR 的产品数据表曲线非常接近。  

    通常、由元件值导致的 CMRR 性能在很大程度上取决于差分路径中的外部元件匹配。 这是因为分立式元件容差可能大于片上电阻器匹配的容差。 我也将看看模拟这一点并在这里进行响应。 同时、如果 您还有其他问题、可以随时联系我们。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。  如果按照建议的方式使用不同的匹配电阻器组、将不会像我所需的那样将 CMRR 和 PSRR 保持在麦克风电平水平、您有没有另一种方法能够将+16dBu 降低12dB?   再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:  

    我们目前正在讨论此问题、将在两个工作日内回复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您在这方面的专业知识...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、

    我也会跳到这里-您正在驱动什么 ADC?  我假设您正在寻找全差分输出?  这可能不是实现全差分输出级的最简单方法、我可以了解匹配电阻器的值、但理想情况下、您将具有对称输出级来实现适当的全差分信号、例如在 OPA1637等 FDA 中。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,迈克,更多的人!  我们正在驱动 AD ADAU1772 (抱歉 TI)、该 AD ADAU1772具有4个单端音频输入、因此此设计不需要差分输出。   当我看到 INA1620时、我主要介绍了它提供的 CMRR 和 PSRR + EMI 滤波。  现在、如果我可以使其提供我所需的广泛增益、而无需另一级、我将获得黄金机会...   此设计有八个通道、鉴于目前的组装成本、我需要不断减少元件数量、向下计数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    我在3运放 INA 配置中构建了分立式 INA1620。 我粗略地进行了一下检查、假设匹配的对是同一对中电阻器的 PDS 中最差的匹配情况、匹配百分比为0.02%。 我还从下面所示的分布中举了一个极端情况、即匹配对之间存在1%的不匹配。 从那里、我对照理论上理想的所有电阻器组检查了 CMRR、并在仿真中发现了 CMRR 差异、如下图所示。  

    不匹配、如上所述、我会看到两个放大器上的变化都非常小。  

    PSRR 不应受到这些组件的影响、因为它们不在电源路径中。  

    这是两个仿真。 可通过调整电阻容差来使用这些电阻器执行灵敏度分析。 根据上面的结果、我没有看到重大问题。 请告诉我你的想法。 我希望这对您的分析有所帮助。 以下链接介绍了如何执行 CMRR 和 PSRR 分析。 我认为、如果您运行模拟、应该会显示 CMRR 结果、因为我在文件中包含了后处理公式。  

    请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    e2e.ti.com/.../INA1620-CMRR-Sim-Mismatch.TSCe2e.ti.com/.../INA1620-CMRR-Sim-Theory.TSCe2e.ti.com/.../Discrete-INA1620-CMRR-Mismatch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我们的回复很晚了、但我真的非常感谢您使用您所做的详细信息对其进行了调查。  根据你的数据,是的,我似乎应该能够做我提议,没有太多的负面影响。  我会进一步研究您的模型、如果我有任何进一步的问题、我会发布另一个问题。  再次感谢!