This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:生产日期代码标记

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183729/ina240-date-code-marking

器件型号:INA240

大家好、  

客户对 Brocker 的 INA240A2产品有异常行为。

您能告诉我们顶部外壳上14K G4的标志是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    14KG4是与各种信息对应的内部标记、包括生产日期代码和制造地点。 您能多分享一下客户在此处看到的器件的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为我做准备。

    INA240的输出中心点为假:当没有电流时,输出电压不是 Vdd/2。 例如、我们得到0V 或2V。 当 INA240改变时、输出正常。 我们发现此行为仅适用于14KG4标记。

    您能告诉我们14KG4是什么意思吗? 或标记解释?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    如上所述、这些标识与相关器件的内部生产日期代码标记相关。  

    1指年份、解读为2021年。

    4指月份,并被解读为四月。  

    K 指的是制造基地,并被解读为马来西亚。

    突出显示的 G4是一个特定标记、用于表示器件构建符合的 IPC/JEDEC 标准。  

    总之、这些标记是指"此器件于2021年4月在马来西亚进行了批量生产"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供生产日期代码信息。

    您  过去是否见过此产品的这种奇怪行为?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    这不是 INA240的预期行为。  是否可以在此处查看系统原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到示意图、uC 附近缺少一个简单的 RC 滤波器。

    布局:

    看来,这一切都是为了我。

    关于标记的其他问题,底部标记的解释是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    我同意原理图中的任何内容都不会出现在这里。  这里的布局看起来也不错。  

    关于底部标记、请 在此处查看 Thomas 的回复。 它们对应于用于我们内部可追溯性的工厂流程。  

    这里还有一个问题:当您说"不存在电流"时、您如何实现这一点? 是否打开 INA240的负载线? 如果是、这可能会导致问题。 INA240使用前端的内部偏置电流为其自身供电、因此需要该电流来保持线性行为。 如果不允许这些电流流过器件、则可能出现非线性行为。 您能否确认器件在发生这种情况时在前端接收到了必要的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    感谢您的快速回复。

    我的应用程序是这样的:  

    我们在电桥关闭时测试 INA 输出、如果不存在 Vdd/2 (x %)、则会发生错误。

    因此、在理论上、没有偏置电流。 INA240的需求是什么? 规格中未写入任何内容。

    如何使这种极化在一个全桥?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    让我和我团队的一名成员讨论这个问题、然后我再转一圈。 此处应该可以进行内联测量、但 FET 断电时可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    感谢您的耐心等待。 我已与同事讨论过、并验证了通常在线应用中 FET 的泄漏电流应该足以确保 INA240在此配置下保持正常运行。 内联电流检测是此类器件的标准应用。

    我在上面误解了当您说"当 INA240改变时、输出正常。" 我最初将其解释为器件输入被更改、但我看到您现在是说您换了实际器件并看到了纠正。 您发现有多少器件出现了此问题? 更换 INA240后、是否已将原来的器件换回来、看看是否仍然存在这种问题、即 ABA 换用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚在相同的测试条件下测试了 ABA 交换、不良输出值跟随元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    听起来组件可能已在某种程度上损坏。 您是否在多个器件上看到过此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上是5个部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    正如你说过的,所有5件都是来自同一个"14KG4"地段?

    您是否已尝试在单独的环境中测试这些器件、以确认它不是一些边缘的系统问题、例如在 INA240EVM 上? 抱歉一直有问题、只是想在这里全面了解一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    是的、5个故障部件具有14K 的标记。

    我在几个电路板上尝试过器件。 但是、我命令 INA240EVM、以便在下周试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    明白了。 您能否在这里分享一下、这些器件上的参考偏离预期理想值的情况有多糟糕? 我将与我们的测试团队分享详细信息、以尝试进一步深入探究这一点。 如有必要、是否可以与 Juan 合作、将其中的几个单元返还给我们进行分析?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    我的联系人是 Giorgia Navarra,没有问题安排一个分析。  

    输出不像预期的那样为 Vdd/2、但是在0.5V 至2V 之间。 测试会在系统启动时将其分组。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    我已经联系 Giorgia、看看我们是否可以启动退货流程。 同时、如果您在 EVM 上执行我们讨论的测试、请告诉我进展情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    很遗憾、这些商品不是官方分销商提供的、因此退货流程不可用。

    我在 INA240Ax 评估板上进行了测试、但没有成功... 我认为问题来自全桥上的高 dV/dT、INA240不支持此功能。 我无法在不破坏 MOSFET 的情况下最大限度地减小它。

    同时,我们对正式产品和失败产品进行了 RX (分别为灰色和黑色):角度(在键合线下方)不是真正的相同,它似乎更"偏"在故障产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,  

    如果 EVM 上的问题仍然存在、则设备很可能已损坏。  

    您能在这里详细说明一下高 dV/dT 吗? 开关波形的性质是什么(振幅、频率等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    如上所述、INA 与全桥上的电机串联。

    电流测量结果并非最差、 频率为33kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibault,

    INA240应该能够提供此类波形。 通常、使用 PWM 抑制方案时、该器件能够以最小的 THD 处理高达100kHz 的频率、而这就是参数的关键、较高的 dV/dt 通常在器件上表现为失真、因为 PWM 抑制算法有选择性地消除高频谐波。 但如果不违反绝对最大值、这通常不会导致这些器件损坏。

    来自非官方渠道的信息、可能是假冒器件、或者以某种方式存储或处理不当、从而损害了器件完整性。 如上所述、鉴于症状即使在 EVM 上也持续存在、我会得出结论、即这些商品很可能已损坏。