This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF147JAN:LF147和 LF147JAN 之间的差异

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LF147JAN, LF147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201626/lf147jan-difference-between-lf147-and-lf147jan

器件型号:LF147JAN
主题中讨论的其他器件: LF147

将 LF147 (即将淘汰)替换为 LF147JAN。  两个零件似乎具有相同的热学和结构特性。  两者的额定温度均为-55至125C。  被问及时

我被告知扬零件是军用级。 LF147即使具有相同的温度范围、也不是军用的。  即使大多数电气特性看起来都相同(无法  

确认全部)。  不同之处是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kerry、

    它们的表现应该相似。 JAN 器件具有电气特性表中概述的针对军用等级的特定测试程序。  

    每个规格都有一个最小值和最大值以及一个经过测试的子组。 此外、该器件经过老化处理、具有军事应用所必需的大量可追溯性。

    此致!
    Jerry