Other Parts Discussed in Thread: LF147JAN, LF147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LF147JAN 主题中讨论的其他器件: LF147
将 LF147 (即将淘汰)替换为 LF147JAN。 两个零件似乎具有相同的热学和结构特性。 两者的额定温度均为-55至125C。 被问及时
我被告知扬零件是军用级。 LF147即使具有相同的温度范围、也不是军用的。 即使大多数电气特性看起来都相同(无法
确认全部)。 不同之处是什么?