主题中讨论的其他器件: INA226
您好!
我的客户在像20摄氏度到60摄氏度这样快速改变温度时遇到了 INA233问题。 您能告诉我根本原因是什么吗?
我对这些行为的总结如下。
- INA233表现出异常行为,当温度快速变化,像从20摄氏度到60摄氏度。
->他们有7个单位, 17显示问题。
->该问题发生在加电后或10分钟后,但如果他们使用吹风机快速改变温度,该问题发生在7个装置上,即使只是在加电后。
●正常运行
●异常运行
●正常到异常
- vs 是正常的,即使问题正在发生。
- INA233工作良好,如果温度稳定,即使在100摄氏度。
->只有在温度快速变化时才会出现此问题。
- INA226即使温度从20摄氏度到60摄氏度也能正常工作。
-> INA226没有同样的问题,但 INA233只是这样。
-显示问题的单位恢复一段时间后 SDA 引脚上到高电平。
->所有单位都 显示正常操作 一段时间后,即使那些有问题。
原理图附在此处。 图像质量一般般、但您可以看到 INA233在其系统中的连接方式。 我知道 R9/R10需要≦10 Ω 而不是100 Ω、但我认为这些不会成为根本原因。
此致、
川崎义和