This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:快速改变温度时的异常行为

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197539/ina233-abnormal-behavior-when-changing-the-temperature-rapidly

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

我的客户在像20摄氏度到60摄氏度这样快速改变温度时遇到了 INA233问题。  您能告诉我根本原因是什么吗?

我对这些行为的总结如下。

- INA233表现出异常行为,当温度快速变化,像从20摄氏度到60摄氏度。

 ->他们有7个单位, 17显示问题。

 ->该问题发生在加电后或10分钟后,但如果他们使用吹风机快速改变温度,该问题发生在7个装置上,即使只是在加电后。

●正常运行

●异常运行

●正常到异常

- vs 是正常的,即使问题正在发生。

- INA233工作良好,如果温度稳定,即使在100摄氏度。

 ->只有在温度快速变化时才会出现此问题。

- INA226即使温度从20摄氏度到60摄氏度也能正常工作。

 -> INA226没有同样的问题,但 INA233只是这样。

-显示问题的单位恢复一段时间后 SDA 引脚上到高电平。

 ->所有单位都 显示正常操作 一段时间后,即使那些有问题。

原理图附在此处。  图像质量一般般、但您可以看到 INA233在其系统中的连接方式。  我知道 R9/R10需要≦10 Ω 而不是100 Ω、但我认为这些不会成为根本原因。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    使用吹风机加热芯片或电路板的一部分有几个缺点:

    1.热气流在整个气流范围内没有显示均匀的温度曲线,但有一些斑点可能显示出明显更高的温度。

    2.温度极其取决于您离电吹风出口的距离。

    3.由于空气流动会导致严重的 ESD 问题,因此会产生大量的静电。

    因为所有这些芯片不应该被吹风机加热。 这只不过是因为芯片的引脚线、环氧树脂封装和印刷电路板发热不均匀且速度不同、导致芯片发热非常不均匀。 这意味着巨大的压力(温度冲击!) 对于芯片、您甚至可以通过此酷刑损坏芯片。

    进行温度测试时、必须将整个印刷电路板放入烤箱中、这是有充分理由的。 只有烤箱能保证整个电路均匀发热。

    如果在您的应用中、印刷电路板会出现类似的不均匀而突然的温度变化、则必须对整个印刷电路进行热屏蔽、以防止温度冲击和损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、您好!

    我知道您的意思、但如果使用了烤箱、则快速加热相当困难。  他们使用的温度在数据表中所示的受支持范围内、INA226没有任何问题、但 INA233确实(我听说电吹风距离芯片大约20cm)。  此类温升可能发生在实际应用中、因此我认为必须为其提供支持。  至少应提供这种机制。  否则大多数客户不会希望使用 INA233。  您是否也要亲自测试并提供相关机制?  他们看到了7个工位、共17个工位、因此如果您测试3个工位、您就可以重现问题、除非有很大的依赖性。

    我过去在 FPD-Link 器件上遇到过类似的问题。  FPD-Link 团队为我们提供了支持、提供了机制并实施了测试程序来筛选此类单元。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    感谢您使用 TI 论坛。 我不会认为器件在快速的温度变化时会发生故障。 我有几个跟进问题需要进一步研究:

    1. 客户是否能够更仔细地考虑时间安排、以确保其稳健?
      1. 我们是否可以获得放大的示波器屏幕截图、以了解 SCL 相对于 SDA 的显示情况?
      2. 从异常操作照片来看、SDA 恢复需要多长时间? (这需要一段时间才能到达图像的右侧)
    2. 我注意到 SCL 在正常区域和异常区域之间看起来也不同。 这应该在两个区域之间看起来是一样的吗? SCL 由 MCU 驱动、因此我不会认为它看起来不一致。 那么、问题可能与 MCU/时序有关?

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch-San:

    非常感谢您的评论、很抱歉我的回复较晚、但我们现在正在检查您对客户的评论。  请稍等片刻、直到我们从他们那里获取信息。

    您是否认为您可以检查是否也可以在您身边重现问题?  我还不确定根本原因是什么、但如果相关性不大且是常见问题、那么如果您检查3-5个样本、您也可以在您的身边重现此问题。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    我不确定我们的烤箱是否能更快地加热温度以重现错误。 您能否告诉我、他们将器件更新到最新状态需要多长时间? 我将研究我们是否有更快的方法对器件来说是安全的、但我认为我们可能需要等待它们提供的信息。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch-San:

    感谢您对此问题的支持、但我的客户似乎发现他们做了一些错误。  我们已询问来自 SCL 的第九个时钟不是由其系统中的主器件执行、因此请检查其原因。  然后他们找到了一些东西,并撤回了分析根本原因的请求,所以我很抱歉给你带来麻烦,但请让我暂时关闭这个话题。  实际上、他们还没有找到根本原因、因此他们可能会要求稍后再处理此问题。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    好的、感谢您告诉我! 祝大家顺利进行调试、如果他们还有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Mitch