This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:OPA810输出失真

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227030/opa810-opa810-output-distortion

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件: OPA2197

我从 DigiKey 购买了 OPA810。 我在做测试时遇到了这样的问题。 当我比较电压跟随器电路中的输入和输出时、我观察到输出失真。 当我使用另一个 OPA810进行尝试时、得到了相同的结果。 我为 OPA810提供-5V 和+5V 电压。 您认为 OPA810有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当我将0V 施加到电压跟随器电路的输入时、输出约为400mV。 数据表中说明输入失调电压为100uV。 我想那里也有一个问题。 我在两个 OPA810s 上得到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    这种行为是不可预料的。

    我们还 在实验室中使用相同的测试条件测试了器件 OPA810、但未发现任何问题(请参阅下面的波形图)。

    您是在采用正确的电路板布局布线或试验电路板/ Veroboard 类型设置的 PCB 中测试器件。

    您能否还分享一下原理图和 PCB 图片?

    此致

    Anant Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    我正在使用 SOP8转 DIP8适配器在试验电路板中测试器件。 我使用 Analog Discovery 2作为信号发生器和示波器。  当我采用相同的设置使用 OPA2197进行测试时、我会得到与您相同的结果。 但是、在相同设置下对 OPA810进行的测试存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

       

    这是 OPA245C 的测试设置和结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    OPA810是一款高速放大器、 其70MHz 的 GBP 比 OPA2197高得多、仅10Mhz 的 GBP。

    对于任何高速放大器、不建议使用插座和试验电路板类型的装置来测试器件。  此类设置产生的寄生效应会对器件性能产生负面影响、甚至会使其不稳定。 您需要具有适当布局、元件放置方式和电源去耦电容器的 PCB、才能使器件发挥出色性能。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 OPA810数据表的第11节。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    那么、当我给电压跟随器电路的输入提供恒定的0V 时、我从输出获得400mV 的输出是否与实验设置相关? 我在使用两种不同的 OPA810进行的实验中获得了该结果。 即使使用直流电压、产生这样的影响是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    可能、您的器件在此设置中不稳定、并出现一些高频振荡。  在未使用 BNC 适配器的情况下、Analog Discovery 2示波器的带宽仅为几 MHz (即使与 BNC 适配器和同轴电缆配合使用、最大-3dB BW 仅为30MHz)。 因此、示波器 BW 之上的任何振荡都将被滤除或衰减(基于频率)、并且您只会看到它的直流值。 因此、您看到的输出偏移(在两种情况下都是在强制0V 或提供三角输入时)可能是因为振荡信号的平均值为400mV。

    您可以尝试在 Vcc 和 Vee 上放置一个电源去耦电容器。 它可能有助于提高性能。

    此外、如果您可以使用任何带宽较高的示波器和探头(BW>200MHz)、请尝试用它来探测输出、您应该能够看到器件振荡。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    如您所说、当我减少时分时、我看到器件在48MHz 左右振荡。 使用去耦电容器时减少的频率不多。 您认为 PCB 可以解决这个问题吗? 是否会出现与试验电路板上相同的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    是的、应该使用 PCB 解决它、但确保遵循正确的布局指南。 有关这方面的更多详细信息、请参见 OPA810数据表的第11节。

    此致

    Anant