主题中讨论的其他器件: OPA2197

我从 DigiKey 购买了 OPA810。 我在做测试时遇到了这样的问题。 当我比较电压跟随器电路中的输入和输出时、我观察到输出失真。 当我使用另一个 OPA810进行尝试时、得到了相同的结果。 我为 OPA810提供-5V 和+5V 电压。 您认为 OPA810有问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Omer:
OPA810是一款高速放大器、 其70MHz 的 GBP 比 OPA2197高得多、仅10Mhz 的 GBP。
对于任何高速放大器、不建议使用插座和试验电路板类型的装置来测试器件。 此类设置产生的寄生效应会对器件性能产生负面影响、甚至会使其不稳定。 您需要具有适当布局、元件放置方式和电源去耦电容器的 PCB、才能使器件发挥出色性能。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 OPA810数据表的第11节。
此致
Anant
您好、Omer:
很可能、您的器件在此设置中不稳定、并出现一些高频振荡。 在未使用 BNC 适配器的情况下、Analog Discovery 2示波器的带宽仅为几 MHz (即使与 BNC 适配器和同轴电缆配合使用、最大-3dB BW 仅为30MHz)。 因此、示波器 BW 之上的任何振荡都将被滤除或衰减(基于频率)、并且您只会看到它的直流值。 因此、您看到的输出偏移(在两种情况下都是在强制0V 或提供三角输入时)可能是因为振荡信号的平均值为400mV。
您可以尝试在 Vcc 和 Vee 上放置一个电源去耦电容器。 它可能有助于提高性能。
此外、如果您可以使用任何带宽较高的示波器和探头(BW>200MHz)、请尝试用它来探测输出、您应该能够看到器件振荡。
此致
Anant