This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4-20mA 变速器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228565/4-20ma-transmission

主题中讨论的其他器件:XTR111XTR117

您好!  

我有一个电路上的可调输出电压、我们的客户已请求使用它来实施4-20mA 传输线。

从技术上讲、可调电压可以使用固定负载电阻器产生可调电流、但认为它需要比这更复杂、并且需要使用电流发送器来测量线路上的电流以提供反馈环路。

非常感谢任何建议。

此致、  

Dave