您好!
我有一个电路上的可调输出电压、我们的客户已请求使用它来实施4-20mA 传输线。
从技术上讲、可调电压可以使用固定负载电阻器产生可调电流、但认为它需要比这更复杂、并且需要使用电流发送器来测量线路上的电流以提供反馈环路。
非常感谢任何建议。
此致、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
配有专用的 4-20mA 发送器。 XTR117等2线变送器允许电路由回路供电;XTR111等3线变送器需要单独的电源。 您还可以手动实现这些电路。


Dave、您好!
2线变送器使用"浮动接地"作为电流返回路径。 这需要输入电路由 XTR 电压稳压器供电、并且 输入接地与系统接地断开、而是连接到 XTR 的 IRET 引脚。 请参见下图。 在2线配置中、XTR 和输入电路的电流预算限制为4mA、因为信号电流和电源电流共享同一个环路。

由于您的输入电路已经过设计、您可能更喜欢 实现 Clemens 推荐的 XTR111等3线变送器。 3线变送器允许将一个公共接地用于输入、XTR 和接收器、并且您无需将现有电源更改为输入电路。 请参阅下图中的、电源电流和信号电流不是共享同一个环路。

以下是我们有关 XTR 4-20mA 变送器的常见问题解答链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=xtr#
我们 TI 高精度实验室视频的一些常见问题解答链接已损坏、因此此处是 涵盖 XTR 的视频的链接: https://www.ti.com/video/series/special-function-amplifiers.html
谢谢。
察赫