This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991-Q1:电压跟随器电路的反馈电阻器值最大限值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4991-Q1, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229086/opa4991-q1-maximum-limit-of-feedback-resistor-value-for-voltage-follower-circuit

器件型号:OPA4991-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4991

您好!

我正在设计该电路使用 OPA4991-Q1的运算放大器电路。

在以下条件下、我将对电压跟随器电路使用 OPA4991-Q1。

IN+引脚:连接4/5分压电阻(100k Ω 和25k Ω)
*分压电路输入信号:20Vp-p 1kHz 正弦波信号(偏移电压:0V)

IN-引脚:通过20k Ω 反馈电阻器连接输出引脚。
*要抵消输入偏移电流效应的影响:100kohm // 25kohm = 20kohm


我想使用 OPA4991-Q1确认电压跟随器电路的反馈电阻器最大值。

我担心反馈电阻值过大会影响运算放大器电路的运行。


此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨网布

    四路 OPA4991是 CMOS 输入器件、因此偏置电流消除无效。 20k Ω 的反馈只会增加输出噪声。 或许不超过100欧姆的反馈会更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、网格、

    我想补充一下 Michael 的评论。 我复制了 OPA4991-Q1数据表中的偏置电流规格。 请注意、您的输入偏置电流是一个+/-值。

    偏置电流可能是正的、也可能是负的、并且将是随机的。 即使一个输入级的两个引脚也可以具有不同方向的输入偏置电流、因此、您可能不会消除 IB 误差、而是将其加倍。 在房间内、误差为+/-200nV 的直流失调电压。 该情况在高温下会更糟、但即使与偏移误差相比、该值仍然非常小。

    如果您需要电压跟随器电路、我建议不要只是添加反馈电阻器。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。

    感谢您的答复。

    我将移除电路的反馈电阻器。

    此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry

    感谢您的答复。

    我对偏置电流的了解也有所增加。

    此致、网状网络