This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:低增益放大器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS4225, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230376/ths4509-low-gain-amplifier

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: ADS4225THS4551

大家好、

客户希望使用 THS4509将信号放大至2.5V、则该信号可用于 ADS4225。 我发现 THS4509的最小增益为2 (6dB)、这将导致 THS4509的输出高达5V (超过 ADS4225的范围)。 我想寻找一个增益较小的全差动放大器、可能是0.25? 您能提供一个建议吗? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    感谢您的提问。 对于我们的大多数全差动放大器、所需的最低增益将是1V/V、但有些增益可根据输入带宽要求配置为衰减器配置。 下图7-1中展示的是这些条件的一个示例。  

    THS4551 常见于这些衰减器电路-下面显示了示例设计、并在 THS4551数据表中的第10.1.6节"设计衰减器"中进行了更详细的概述。

    如果客户熟悉 THS4509并且对它满意、那么 THS4513 是一款类似的器件、但如果这就是该器件所需的全部、则具有更低的最小增益要求、即1V/V。  

    谢谢!
    Rachel